This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001EXT:用于评估是否需要散热器

Guru**** 2559250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260935/lmz12001ext-to-evaluate-if-heatsink-is-required

器件型号:LMZ12001EXT

大家好、

我在 应用中使用的是 MZ12001EXTTZ/NOPB、 如何评估是否需要散热器?

我的应用中的最大功率耗散为0.257W。

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、功率损耗看起来很小、您的环境温度是多少、您是否具有最高结温规格?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的典型环境温度是25摄氏度、最高为71摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Tj 规格为71而 Ta 为25C、则 不应使用散热器来实现0.257W 损耗、您只需遵循布局建议、为 VOUT 散热焊盘放置大覆铜、为 VIN/GND 层来改善散热。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、该线程现在将关闭。 如果没有其他问题、请点击"Resoluted"。