This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:SMBus 设置与引脚设置和放大器;故障时间行为

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259648/lm5066i-smbus-setting-vs-pin-setting-fault-time-behavior

器件型号:LM5066I

您好  

我对 CL 设置和故障时间行为有一些问题。

问题1: 是这样吗?

引脚设置:CL 引脚上有2个 CB 值(1.94x 或3.87x 电流限制)=>引脚基础连接到 VDD 或 GND 或保持悬空

SMBus 设置: 有4个 CB 值(1.94x、3.87x、1.88x、3.75x 电流限制)=>基于寄存器 D9h 位[3]、位[4]

原始设计是引脚集(CL 引脚到 VDD、重试引脚到 VDD)、

保持电路不变时、如果我们更改为 SMBus 设置(D9h:24h)是否会产生任何副作用?

当 D9h 第2位设置为1时、LM5066i 将忽略外部电路。 =>正确吗?

 

Icc、最大值= 11.11A

D9h:24h (无重试、50mV、1.9x、SMBus 设置)  

=>电流限制为33.3A

    CB 为64.6 = 33.3 x 1.94  

    是这样吗?      

问题2. 故障时间行为

    当达到电流限制阈值并且故障计时器处于活动状态时、控制栅极电压以限制 MOSFET 中的电流。

    如何栅极控制 MOSFET?

    根据图15、栅极引脚将下降并在故障超时期间锁存。 Vout 将是多少?

    如果我们设置无重试、Gate 引脚是否会有相同的行为?

    

    

谢谢!

一分钱