This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:反激式的交叉调节

Guru**** 2515485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255414/lm51551-q1-cross-regulation-of-flyback

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155

对于反激应用、初级侧输出(VPRI_5V0)电流负载将影响第二侧输出电压 VISO_P18V、VISO_N5V、VISO_12V0、VISO_5V0_REF。

当初级侧负载上升时、次级侧的输出电压将大幅上升。  

第二侧电压升高会使第二侧的基准电源和 zenor 二极管(红圈)的温度升高幅度较大。

这种现象是否为交叉调节? 我们该如何处理这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、我认为这是交叉调节的问题。
    交叉调节受到变压器设计的严重影响、

    您可以查看这些报告、它会提供一些相关信息:

    反激式 SMPS 设计内幕揭秘》文章

    https://www.ti.com/lit/an/snva562/snva562.pdf

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

     

    ·海 我们已经对变压器进行了优化、次级侧输出一直低于以往。 现在有一个问题。 当反激式转换器的负载较轻时、变压器会发出口哨。 然后、我测量 LM51551-Q1的 SW。 如何处理此问题? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:

    很抱歉耽误你的时间。
    为了找到该误差的来源、我需要更深入地研究设计。
    是否可以填写 LM5155设计的快速入门计算器?
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    这样、我也会获得有关输入电压范围、输出电压轨和电感的数据缺失。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯