This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350驱动40V MOS

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260487/ucc5350-ucc5350-drive-a-40v-mos

器件型号:UCC5350

,团队

以下是 UCC5350规格。 当芯片采用3.3V 电源、而输入高电平为3.3V 时、如果此时输入端有一点毛刺、有可能超过 VCC1+0.3V 并引起芯片损坏。 请评估是否存在任何风险。 芯片是否支持40V MOS 供电?

此致,

白志霞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhixia:

    我们无法保证器件在超出绝对最大电压规格的情况下正常运行。 我要提供如果输入电压超过 VCC1 + 0.3V 的绝对最大规格、栅极驱动器可能会损坏。 0.3V 裕度考虑了在运行期间可以在引脚上看到的噪声。 大于0.3V 的噪声幅度可能不仅仅影响输入。 它还可能影响 VCC1输入、这意味着在高噪声事件期间、输入引脚可能会升至3.7V (假设逻辑为3.3V)、 但在同一时间点、VCC1也可能会产生噪声、导致 VCC1的电压升至3.3V 以上、使系统保持在数据表的绝对最大额定值范围内。 为了进行更深入的分析、我们需要详细了解您所关注的具体瞬态(输入电压的振幅和持续时间大于 VCC1+0.3V)。

    如果您是说在中、栅极驱动器能够向栅极(VCC2-VEE2)施加40V 的正负偏置电压、则不能这样做。 此驱动器只能在 VCC2-VEE2 = 33V 的最大建议电压下运行。

    如果您是指总线电压(MOSFET 漏极到源极的电压)、那么只要施加到栅极的电压在数据表建议的电压范围内(建议的最大值 VCC2-VEE2 = 33V)、栅极驱动器就不会有任何问题。

    此致、

    安迪·罗布勒斯