This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:与放大器的可变输入/输出搭配使用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260946/tps25982-usage-with-variable-input-output-for-amplifiers

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件: TAS5825P

您好:)

-

TPS25982是否可用于可变输入/输出设置?

具体而言、我打算在升压转换器的输出端使用此器件、该转换器 的输出可以将其输出从9.4V 更改为18.4V (从最小值到最大值大约1.2ms 的上升时间)、并使用 TAS5825P Hybrid-Pro 功能具有16个电压阶跃。

-

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diederik:

    我看不出任何担心。 TPS25982可以使用。 只要没有故障、输出就应该跟随输入。

    此致

    G·库纳尔