This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:有关 USB 转接驱动器的一些基本问题

Guru**** 2391425 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260980/tusb1044-some-basic-questions-about-usb-redriver

器件型号:TUSB1044

大家好、

关于 TUSB1044和 USB 转接驱动器、我有3个问题:

1.在下图中、EQ0~EQ15有什么区别? 坐标的含义是什么? (即差分输入/输出电压)

2. 根据 USB3和 DP 交替模式规范,存在某些要求 Type-C 端口满足的电气标准。 标准是什么? 上周、您说过 DP Rx / Tx 侧损耗必须小于8.5dB。 这是标准的一部分吗?

3.线性转接驱动器有 什么卖点? 哪些功能对汽车客户至关重要?  我们的转接驱动器在市场中有什么优势?

此致、

班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孟加拉语

    我将在清理完毕后发送培训材料。  

    问题1请见下文。 差分输入电压是转接驱动器的输入信号、而差分输出电压是转接驱动器发出的信号。 线性范围是输出信号振幅与输入信号振幅几乎成一比的领域。 使用线性转接驱动器时、您需要确保输入信号振幅处于转接驱动器的线性范围内、以实现最佳性能。

    EQ0-15是交流增益补偿、可以在此图中显示。 您可以使用 EQ 来补偿通道插入损耗、从而减少 ISI 抖动。 但是、如上图所示、较高的 EQ 也会导致较小的线性范围。

    2. USB Type-C 是指 DP 和 USB3电气标准规范。 此规范定义了拉电流和灌电流的要求、并使用 SCOPE (Source)和 BERT (Sink)进行 DP 和 USB 电气合规性测试进行了验证。 USB 还定义了拉电流、灌电流和电缆的特定损耗、以尽可能减少因信号完整性问题而导致的任何潜在的互操作性问题。 有关 USB 插入损耗白皮书的链接、请参阅此链接 https://www.usb.org/sites/default/files/USB_3.1_Loss_Budget_Rev_ 1.0_-_2015-03-02.pdf。   

    3.转接驱动器福利请参阅下表

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复和详细说明。 我还有一个问题:如下所示、您说过"线性范围是输出信号幅度与输入信号幅度几乎成一比的区域"。 现在比率 为1:1、信号没有增强、那么我们的转接驱动器如何补偿电缆损耗?  在我的理解内、均衡(补偿)意味着输出差分信号比输入差分信号大12dB (例如)。 线性均衡的定义是什么?

    此致、

    班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孟加拉语

    您正在考虑信号振幅放大(直流增益)、但这不是均衡目的。 均衡的目的是、  

    –选择性地增强高频数据

    –补偿介质的高频滚降

    –包括一个高通滤波器、理想情况下、其频率响应与均衡器尝试补偿的介质插入损耗正好相反

    因此、只要输入信号处于线性转接驱动器的线性范围内、线性均衡就用于保持原始输入信号特性、并为数据的高频部分提供补偿。

    谢谢

    大卫