This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:充电电压不正确、根本不尊重 Vreg

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260864/bq25611d-incorrect-charging-voltage-doesn-t-respect-vreg-at-all

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:INA230

您好!

我使用 BQ25611D IC 对磷酸铁锂电池充电。 我要为它充电至大约3.6V。 I 将 Vreg 设置为3.590V (0x04寄存器上的0b00001)。 正确应用设置后、我在尝试读回寄存器时会得到正确的值。 但是,当我连接充电器时,电池充电到>3.9V (我拔下充电器以避免损坏电池,我真的不知道 IC 试图达到什么电压)。 我尝试了多次,仍然得到了相同的结果: IC 处于快速充电模式(CHRG_STAT= 0b10, 700mA 进入电池),电压上升到高于 Vreg (在我的例子中是3.590V)。 通过 INA230 IC 测量进出电池的电压和电流。

这是我的原理图:(+3V0是我的电池)

以下是我通过 I2C 设置的设置:

// Charging configuration
const uint8_t CHARGING_INPUT_CURRENT{0b01001010}; // Charging current, see 9.5.1 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 1A, TS ignored
const uint8_t CHARGING_VOLTAGE{0b00001010}; // Charging voltage setting, see 9.5.5 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 3.590V with 15 minutes top off timer
const uint8_t CHARGING_FAST_CURRENT{0b10010000}; // Fast charge current, see 9.5.3 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 960mA
const uint8_t CHARGING_PRE_TERMINATION_CURRENT{0b00100010}; // Pre-charge and temrination current, see 9.5.4 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // 180mA pre-charge, 180mA termination
const uint8_t CHARGING_CONTROL_1{0b10011111}; // Charger control, see 9.5.6 in www.ti.com/.../bq25611d.pdf // JEITA Vset to Vreg

我怎么了?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我确实测量了 IC 尝试通过用实验室电源更换电池达到的充电电压,而 IC 尝试达到4.0V。 高于4.0V 时、IC 处于充电终止模式。 我曾尝试重置设置、但仍试图达到4.0V 而不是3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gauthier:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 在测试期间、您是禁用看门狗计时器 (REG05位5:4 = 00b)还是向 WD-RST 位写入1b (REG01位6)、以确保 VREG 设置不会复位回默认值4.2V?  

    我刚刚在实验室进行了自我测试、当 REG04中的 VREG 设置为00001b 时、BQ25611D 会在3.6V 下正确终止充电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我只是在阅读您的消息之前发现,我确实没有正确配置 whatchdog 计时器。 我的问题现已解决。
    此致、
    戈蒂尔