This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:电感器和电容器

Guru**** 2512325 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257319/lm61495-inductor-and-capacitor

器件型号:LM61495
主题中讨论的其他器件: LM73605

大家好、  

我找不到只用于定制设计的 Excel 工具 webench、

客户使用28V 输入电压转换为17.5V 输出、Iout TDC 为7.5A

如果选择的电感器为6.8uH、那么他们应该如何选择"输出电容"和"频率"来满足+-5%的输出纹波电压?

您能为我们运行两种场景的仿真

频率为500kHz、我们应在输出电容处添加多少22uF 来符合规范

2.如果我们使用4x22uF,我们应该设置什么频率才能达到规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在28Vin|17.5Vout|7.5A|500kHz 条件下使用 WEBENCH 进行仿真、您可以看到下面的稳态输出电压结果。

    已导出 WEBENCH 设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    使用 ESR 非常低的 MLCC 电容器将导致低输出电压纹波。 仿真显示了输出端大约12mV 的纹波、这肯定符合您的输出纹波电压精度要求。  

    仿真设计适用于34.4uF 有效输出电容。 根据 MLCC 电容器的额定电压和外壳尺寸、我认为一个好的设计是使用2 x 47uF、额定电压为25V。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy、

    更新原理图,因为他们想确保直流/直流转换 器在输入电压下降到15V(Voff)时被禁用,但他们需要大约17V 的 UVLO Von,所以他们 在 EN 引脚插入一个12V 齐纳二极管, 这是否可以实现他们想要的?

    请帮助检查这里是否有其他问题

    e2e.ti.com/.../lm61495.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户应仅使用外部 UVLO 分压器来设置 Von 和 Voff。  

    关断电压取决于 Von 和器件的迟滞和上升电压。  

    不过、我找到了介绍允许可调节迟滞的设计的文档。 也许您可以浏览博客(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-add-hysteresis-to-a-dc-dc-converter)、实现 R_hysteresis 电阻器以更加精细地控制 Von 和 Voff。 我本人并未亲自进行这方面的测试、但博客中展示了一个使用 LM73605降压转换器的示例、因此我认为它对 LM61495转换器的工作方式是相同的。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    器件的内部迟滞是固定的、可以满足客户要求、

    感谢您的分享、但我们 想知道齐纳二极管是否也可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    二极管看起来很好。 我还建议在 PSPICE 中使用电压瞬态进行仿真。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    因此、12V 齐纳二极管可以在 Von /voff 上实现其所需的输出、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:  

    R2627和 R2626的值是什么? VIN 的12V 电压降似乎会使使能电路偏离您所需的范围。 我还可以进行仿真以进行确认。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    PR2626为10k Ω

    PR2627为34.8k Ω

    您能帮助我们运行仿真 以确保这一点吗、

    这将应用于下一个适用于 EPR 的戴尔显示器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我继续在器件的 PSPICE 中放一个类似的电路、就像我提到过的、使能端的齐纳二极管网络从 VIN 提供12V 的压降、并且器件正在进行开关和调节。 您需要调整原理图的其余部分以使其与您的完全匹配、但为此、EN 应保持相同的工作状态。 不过、在17V/15V 时打开/关闭对我无效。 您可能需要调整 UVLO 电阻器。

    此致、

    Henrye2e.ti.com/.../LM61495_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_2D00_08102023.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您能不能帮助我们找到符合" 17V/15V"规格的合适电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    这可能需要一些时间。 谢谢、我会回来解答您的问题。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    不用担心、我期待您的结果、

    如果 Voff 过于苛刻、可以略微降低一下、只需确保 Von 必须小于20V。

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    下面随附了 von = 17V、voff = 15V 的屏幕截图。 Rtop = 25千欧、Rbottom = 10千欧。

    e2e.ti.com/.../LM61495_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_2D00_08142023.zip

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    感谢您使用 E2E。 我现在将关闭该主题、请告诉我您是否还有其他问题。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢