This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203EVM:过流保护波形

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259591/tps563203evm-overcurrent-protection-waveform

器件型号:TPS563203EVM
我想测试一下芯片的过流保护功能、分别测量了4A 和3.9A
的波形、对应的波形不一样、哪一个是正确的? 我在技术手册中看到了13ms 和24us 的数据、24us 指的是哪个时期? 

4A 3.9A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    Shuai 将检查您的问题并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,我正在等待他的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    两者都正确。 随着时间的推移、温度也会升高、导致 RDS_ON 增大、因此可以看到一些差异。 因为电流检测基于 FET 的 Voltage。