This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:计算问题

Guru**** 2635025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260875/tps65132s-questions-for-calculation

器件型号:TPS65132S

1. ILIM_MIN 是不是基于数据表第9页的数据=0.9A?

2.对于 Vreg、 应该为80mA 应用增加+500mV 或增加+200mV+500mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    1.是、请参阅 EC 表中的最小电流限值。

    80mA 模式添加了300mV 电压、150mA 模式添加了500mV 电压(SYNC=高电平)

    Br

    帕特里克