This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:12V 到-12V 反相

Guru**** 2520100 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260872/mc34063a-12v-to--12v-inverting

部件号:MC34063A

您好!

我在论坛上发现了一些信息,让我更近一点,但距离不够近。 因此,我的问题是:

MC34063A 数据表中用于电压逆变器的示例电路显示了5-6V 的输入电压和-12V 的100mA 输出。

我试着弄清楚为何本示例中的输入电压范围如此有限、以及为何仅使用100mA 输出电流也非常小。 这只是为示例选择的值是否幸运、或者电路为什么只在该输入电压范围内使用如此小的输出电流、是否存在真正的原因? 很遗憾、IC 在 WEBENCH 中不可用。

我的目标是:将12V 转换为-12V、或从5V 电源生成-12V、500mA 输出电流为@-12V。 由于给定的情况、我更喜欢使用12V 而不是5V 作为输入电压。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需答案。 我不知道该器件有多旧、 无论如何我都不会将其用于我的设计。