This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:30MHz 至40MHz 之间的 RE 故障

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254482/tps23754-re-failure-between-30mhz-to-40mhz

器件型号:TPS23754

您好!

请查看随附的基于 TPS23754的 PoE 解决方案原理图。 我们已组装电路板、并且我们在30MHz 与40MHz 之间面临一些 RE 故障问题。 如果需要不安装 D6和 R11、请告知我们、并建议 R13的最佳值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    移除 D6和 R11可能会增加关断时间、这通常会导致开关损耗略有增加(主要的开关损耗来自正常导通)。  

    R13的值通常取决于 Q1的输入电容器、您通常可以尝试5 - 30欧姆。

    有时、调整 Q1和 D35的缓冲器电路有助于将30MHz 降低为40MHz 噪声幅度。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复、我们还有一些相关问题。

    对于 R13可以使用100E 电阻器吗?与使用30E 等较低值相比、100E 电阻器可以获得更好的结果。采用此方法是否存在任何问题?
    使用22E 作为 R13时、在 MOSFET 栅极连接波形(图1)、使用100E 作为 R13时(图2)。

    图1. R13 = 22E

     

    图2. R13 = 100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    感谢您的答复。 是的、R13 = 100Ohm 显示了非常干净的 Vgs 波形。  

    我可以知道第一季度的部件号吗? 如果 Q1是额定电流非常低的器件、则50 - 100欧姆栅极电阻器可能非常合适。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

     我们正在将 Vishay 的器件 SI7898DP-TI-GE3用于 Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    感谢您的信息。

    看起来  SI7898DP-TI-GE3具有900 pF 输入电容、这是在此额定功率下 PoE 的常见值。 我怀疑 Vgs 振荡可能是导通期间 Vds 耦合引起的。

    虽然 Vgs 上没有过压应力、并且如果没有热问题和 Vds 过压应力、则100 Ω 栅极电阻器是没有问题的。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂