This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:I2C 电平

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260480/bq25798-i2c-level

器件型号:BQ25798

以3.3V 电压运行 BQ25798 I2C 时、所需的逻辑电平是什么?

BQ25798的 VIL 和 VIH 是什么、我在 DS 中找不到、用于3.3V 电源轨。

我们正在进行编程。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    我的理解是、3.3V 上拉电阻的逻辑电平与1.8V 相同、因此0.4V 用于低电平、1.3V 用于高电平。

    此致、

    杰夫