This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:开环小信号测量控制器配置

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259098/ucc2897a-open-loop-small-signal-measurement-controller-configuration

器件型号:UCC2897A

您好、TI 团队、

我目前正在使用您的指定控制器设计有源钳位正向转换器、用于开环小信号测量。 我想知道将引脚9 (CS)与电容器 CF 连接到地是否足够、因为我目前不会检测开关电流。

如果我得到控制器的开环测试电路、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已分配给产品专家、他/她会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 CS 和 GND 之间连接 CF、CF 将由斜率补偿电流充电、以达到 CS 阈值。

    您指的是什么是开环小信号? 您想要测量什么、用于什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想执行频率响应的输出控制测量(GVD)、研究有源钳位正向转换器的极点-零点特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道的是使用一个闭合系统进行这样的研究、因为小信号模型通常具有直流偏置、而小信号称为偏置操作。

    我建议您在学习过程中使用 EVM、这样您就无需构建自己的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 EVM 板附带反馈环路。 `s、它只适合于环路(闭合)增益测量。 我会找到解决它的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是好的,你会发现一些不同的方式。

     请注意、从 FB 引脚到 IC OUT 或 AUX 引脚、在没有功率级的情况下、您无法找到从 FB 到 OUT 或 AUX 的小信号。

     您可以从 EVM 等闭环系统中测量不同部分、以获得不同部分波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以自行开发方法、但针对 UCC2897A 的小信号模型所要求的要求却按照我所述进行了处理。 因此、您的支持需求可以通过我们所知的知识得到解决。 如果您需要其他支持、可以描述。 这是没有意义的,只是拒绝。

    您可以查看以下应用手册、了解如何建立信号模型的各个部分、包括开环模型和闭环模型。

    www.ti.com/.../slua535a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的链接。 但是、EVM 板可能不适用于学习/研究目的。

    ´s、我想 在仅通过电压模式控制运行有源钳位正向转换器时使引脚9 (CS)保持断开是否安全(免受噪声或其他问题的影响)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望该操作类似于电压控制、则可以将 CS 引脚短接至 GND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢