This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:输出电压低于预期

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254665/lm5117-output-voltage-is-lower-than-expected

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:LMV431TLV431

根据 SNVA829应用手册、我设计了 CC/CV 转换器 、其输入电压为60V、输出电压为50V@14A。 在无负载的情况下测试设计时、转换器仅输出40V 电压、反馈电阻器似乎没有太大区别(尝试将顶部电阻器替换为24k Ω、而不是18.8k Ω)。

LMV431 REF 引脚上的电压为2V、基准阳极上的电压为0.75V。 FB 引脚上存在大约0.2V 的电压。

编程开关频率为230kHz、但 SW 节点在8.5 μ s 内显示为60V、在4.5 μ s 内显示为0V。

我们将非常感谢您提供任何帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    首先、我想您必须检查 RT 电阻器和开关频率。  在230kHz 时的开关周期为4.3us、而您看到的是8.5us。  

    请将已完成的快速入门和一些波形发送给我、以便进行更多调查。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新检查 RT 电阻器、它连接了正确的21.5k Ω 值。  

    我上传了已完成的快速入门文件:

    e2e.ti.com/.../lm_2800_2_2900_5117_5F00_quick_5F00_start_5F00_hv_5F00_calculator-V1.5.xlsx

    波形:

    软件:

    保:

    低:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    请您逐个检查以下项目吗?  

    • 将 R13降至1k Ω、C24降至22nF  
    • 检查 CS-CSG 连接是否通过开尔文连接到 R11。 不要将 CSG 直接连接到 DAP/CSG EP
    • 将 C22的接地连接直接连接到6 AGND 引脚。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 R13降低到1k Ω 似乎使情况更糟。 输出电压达到41.2V

    请参阅 SW 节点:

    其余的 R11和 C22更改未产生任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    您必须 同时减小 R13 (原始值的 x 1/10)和增加 C24 (原始值的 x 10)。  

    如果通过更改 R13产生了任何差异、则 意味着环路不稳定是难看 波形的根本原因。  

    - EL  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 R13设置为1k Ω、将 C24设置为0.22uF、仍然没有变化。 是否需要更改 C25值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    将 R13更改为1千欧是否有变化? 如果没有区别、则应与噪声注入相关。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在一个更改(我之前发送给您的损坏波形)、但同时更改 R13和 C24仍无法解决问题、我的电压仍然是40V 左右、而不是50V。

    还有其他什么办法可以做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    仅更改 R13发生了变化、但同时更改 R13和 C24发生了变化。 我的理解是否正确?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、C24的变化使其回到了起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna

    如果没有区别、则应与噪声注入有关。 首先、 请检查 CS-CSG 迹线是否以开尔文连接到电流检测电阻器。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您曾问过这个问题。

    重要的是、在我添加齐纳二极管 D3的瞬间、基准似乎出现了问题。 如果没有齐纳二极管、一切看起来都正常、我通过更改反馈电阻器 R14和 R15来获得正确的输出电压。 但遗憾的是、如果没有齐纳二极管、我只能获得高达30V 的输出电压、而我需要50V 电压。 当我添加与 TLV431串联的齐纳二极管时、我不再获得预期的基准电压、并且输出电压错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    那么、如何添加一个与 TLV431串联的电阻器并联齐纳二极管与 TLV431呢?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用多大的电阻器值? 1k? 10公里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna  

    10千欧?

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SW 节点上得到了3.3V 的损坏波形:

    LMV431 REF 引脚上的电压为2.18V、 LMV431阳极上的电压为1V、FB 引脚上的电压为0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    如果有转换器工作良好时的波形的话。 您可以共享它们吗?

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传了 SW 波形、您看不到吗?

    根据波形、转换器似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    我想看看转换器运行良好时的波形(尤其是 SW 节点) 、您能分享一下吗?

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说没有齐纳二极管的转换器波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anna  

    是的、我认为在没有齐纳二极管的情况下转换器可以很好地工作。  

    另外、请告诉我该波形的规模。 是20V/div 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刻度为20V/div。  我没有保存没有齐纳二极管的波形、所以我将不得不再做一次。 我很快就会与您分享结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在波形就绪时将其发布在此处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    请随时打开新主题。 谢谢
    - EL