This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:BQ24045充电异常指示

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260604/bq24045-bq24045-abnormal-charging-indication

器件型号:BQ24045

您好  

客户设计采用 BQ24045、他们使用  USB 为 120mA 锂电池充电。  充电电流设置:120mA、R_ISET = 4.7KΩ Ω、R_PRE-TERM = 2kΩ Ω。

现象:用单节锂电池充电,充电至4.2V 以上,并已处于涓流状态,充电指示灯 CHG 红灯已亮起超过24小时。


电阻器电阻 R_ISET = 4.7KΩ Ω、R_pre-term = 2kΩ Ω

请帮助检查它。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    原理图看起来正常。

    BQ2404X 系列器件具有 TTDM 模式、在 TS 打开时将禁用终端。  是否已安装 R1 (10k)?

    在此期间 ISET 的电压是多少、指示电流流向电池?