您好、TI 团队、
我有两个与 BQ25792相关的问题:
- 是否有使用电池时的 VSYS 输出电流规格? 我看到 IBAT_OCP 为9.3A、因此我假设 VSYS 可以输出至少这么大的电流?
- 在使用 VREGN 来设置 IINDPM 时我感到有点困惑。 TIDA-0500047原理图显示了一个分压器、并附有说明其将 IINDPM 设置为500mA 的注释。
- 如果我使用 BQ25792数据表第28页上的公式和参考设计上的电阻器值、我会发现 VREGN 必须约为3.3V 才能将 IINDPM 设置为500mA。 这令人困惑、因为根据数据表、VREGN 应调节至大约4.8V。
- 我还对如何使用 VREGN 准确设置 IINDPM 感到困惑、因为它的变化很大(根据测试条件、在4.6V 和5.2V 之间)。 VREGN 在启动时具有不同且更一致的值吗?
谢谢!