请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 你好
我们想知道 LM4040DEM3-5.0和 LM4040DEM3X-5.0之间有何差异? TI 网站上说它是一个附加的包装方式;但是根据卷带信息、这两种包装方式是相同的。 因此、我们想知道是否存在任何其他差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们想知道 LM4040DEM3-5.0和 LM4040DEM3X-5.0之间有何差异? TI 网站上说它是一个附加的包装方式;但是根据卷带信息、这两种包装方式是相同的。 因此、我们想知道是否存在任何其他差异?
Manny、您好!
区别在于卷带包装内的器件数量。 LM4040DEM3-5.0每卷具有1ku、而 LM40DEM3 X -5.0/NOPB 每卷有3ku。
注意:当您提到 LM4040DEM3X-5.0时、我假设您指的 是 LM4040DEM3X-5.0/NOPB、因为这是 TI.com 上唯一可购买的5V 型号。
请告诉我,如果你不是这样的意思。

希望这对您有所帮助、如果您有进一步的疑问或疑虑、请告知我们。
谢谢。
伊萨