This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1的算法相关查询

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260475/bq28z610-r1-algorithm-related-inquiry-of-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好、TI 专家

客户希望应用一种算法、该算法对每个电池充电周期的完全充电电压值进行不同的调整。

他们希望了解是否可以使用 BQ28Z610-R1实施此算法。

如果可能、他们会请求就需要修改哪些寄存器提供指导。

您能否确认是否可以通过 BQ28Z610-R1实施此算法?

如果可能、您能否就应修改哪些寄存器提供指导?

例如、他们希望以以下方式实现算法:

~ 1 μ s 周期500、将完全充电电压设置为4.3V。
~ 501 μ s 周期1000、将完全充电电压设定为4.2V。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    该器件不支持基于周期计数的充电电压降级。 他们需要使用 BQ40Z50来实现这种类型的功能。

    此致、

    怀亚特·凯勒