This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:EN 低电平、Vout = 1.5V

Guru**** 2522170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824, PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259610/tpsm84824-en-low-vout-1-5v

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件: PTH08T250W

TPSM84824 EN 引脚处于低功耗电平、Vout 仍具有1.5V 输出。 您能帮助分析原因吗?

PTH08T250W EN 生效后、输出大约需要40ms。 这种延迟的原因是什么? 这是正常的吗?

e2e.ti.com/.../1072.PWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    您是否在 EN 问题中参考了 U81 (1.5V) TPSM84824设计? 您能否共享该 TPSM84824上的 Vin、EN 和 Vout 的波形?

    您在此处共享的波形适用于 U100 (PTH08T250W)、对吗? 请告诉我。 此外、如果可能、请与 EN 和 VOUT 共享 VIN 波形。

    谢谢。

    阿莫德