This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:电感器选择

Guru**** 2387020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260108/lmr50410-inductor-selection

器件型号:LMR50410

我在为降压转换器的3.3V 固定输出版本选择合适的电感器时有点困惑。

数据表建议使用10uH 电感器_I 选择了"MPL-SE2512-100";AD 这里是其规格的链接: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Monolithic-Power-Systems-MPS/MPL-SE2512-100?qs=sPbYRqrBIVm%2FjtMxkAug8A%3D%3D _  

如果此电感器通过两种模式(正常模式下为0.1A)和(电机仅使用几秒时为1A)运行、它适合我的电路吗?

我不会面临任何麻烦或不稳定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关如何选择外部电感器和电容器来使电路稳定的信息、请参阅数据表第16页的表9-1。 对于您的应用、建议使用700kHz 固定频率和3.3V 输出电压、10uH 电感器和22uF/10V 电容器、用于典型12Vin。

    此致、

    鸿嘉