This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:TPS25961

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259478/tps25961-tps25961

器件型号:TPS25961

您好!

我对 TPS25961 SPICE SIM 遇到了一个我不明白的问题、当时想知道 TI 或其他地方的人是否可以帮助我解决该问题。 当从 TI 运行 SPICE 文件时、我看到输出电源轨(12VDC)在大约800ms 时压降。 如果未改动 SPICE 设置并将电压标记放置在 VIN 和 VOUT 引脚上、则可看到 OUT 开始下降。 当我针对5VDC 和3.3VDC 执行同样的设置时、压降要快得多。 作为输入轨的3.3V 似乎会快速超出5%阈值线路的故障。 我曾经调整过 OV 和 EN/OV UV 引脚的直流偏置点、但无法使其正常工作。 其他人是否详细处理过此 SPICE 模型并找到了解决方案? 只要 OV 和 EN/VIN 引脚正确偏置、VOUT 就能够非常接近 UV。 我试图插入图片、但无法使其正常工作。 欢迎提出任何想法或建议。

拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天 是 TI 印度因印度独立日而节日。  我们 将在星期三与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    请共享模型文件。

    此致

    G·库纳尔