This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619EVM:无法通过 EV2400将参数写入 BQ25619

Guru**** 2472470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259554/bq25619evm-unable-to-write-the-parameters-to-bq25619-via-ev2400

器件型号:BQ25619EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25619EV2400

我可以通过 EV2400从 BQ25619读取参数。 但是、我 将充电电压更改为4.1V、并点击了 W 按钮、如下面的红圈所示。 新参数似乎已发送到充电器。 但当我再次读取该参数时、电压改回4.2V。  当我使用高级通信功能将数据写入充电器时、它会显示"Write Block:no Acknowledge from device"、如下面第二个图像所示。  

您能告诉我如何将参数写入充电器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 首先、在 GUI 的现场视图中时、如果您点击 Read Register 按钮、GUI 会在窗口右上角显示"Device ACK OK"吗? 根据您提供的图像、GUI 显示它正在成功地与 EVM 通信。  

    接下来、当您在视野视图中将充电电压下拉菜单从4.2V 更改为4.1V 时、将自动写入 BQ25619器件。 无需按下"W"按钮。  

    您是否可以在不按"W"按钮的情况下将充电电压下降到4.1V 后尝试读取所有寄存器? 另请注意、当看门狗计时器到期时、寄存器会复位回默认值。 为了避免这种情况、我建议您在测试中使用 REG05位5:4禁用看门狗计时器。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 当我点击"Read Resister"按钮时、GUI 会显示"Device ACK OK"  

    我同时更改了两个寄存器(Reg00和 Reg04)。 充电电压(Reg04)在13秒内自动恢复为默认设置。 而自半小时前写入新值以来、输入电流(Reg00)未改回默认值。 您能说明一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们禁用看门狗计时器、然后重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗计时器复位新寄存器。  禁用后、问题就消失了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen  

    很高兴听到禁用看门狗计时器解决了问题。 仅供参考、您看到充电电压寄存器出现问题而不是输入电流限制寄存器出现问题的原因是、输入电流限制不会因看门狗计时器过期而复位、如数据表寄存器映射部分的 RESET 列所示。  

    此致、

    加勒特