This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:TPS56C230 Vin、PGND 短接

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259747/tps56c230-tps56c230-vin-short-with-pgnd

器件型号:TPS56C230

您好  

客户 TPS56C230 将被烧断、具体性能是 Vin 对 PGND 短路。

我查看了客户的布局、发现 AVDD 和 PGND 连接在芯片下方、没有使用0欧姆电阻。 这会造成一些风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND,非 AVDD。 这是写入错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    建议针对所有小信号组件使用一个单独的 AGND 岛。 然后将这个岛单点连接到 PGND。 PGND 引脚用于输入和输出电容器的 PGND 平面。 有关详细信息、请参阅数据表布局指南图35。  

    VIN 短接至 GND 表明 HSFET 可能已损坏。 查看整个原理图、布局以及在发生损坏时执行何种测试都至关重要? 项目处于哪个阶段、发生了多少次故障? 更换 IC 是否解决了此问题以及设计是否在很长时间后仍然有效?

    谢谢。
    阿莫德