This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流升压充电器建议

Guru**** 2510945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260029/dc-dc-boost-charger-suggestion

主题中讨论的其他器件:TPS61376TLV61048

请推荐我一个直流/直流升压充电器 IC

  • 输入:5V/2A
  • 输出电压(电池):带 NTC 时为8.4V
  • 恒流/恒压
  • LED 指示灯:充电、充电完成、NTC (温度输入)
  • 电池 NTC 输入

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    充电电流= 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!

    我是否能够理解最大输出电流将为1A? 则输入电流将 低于2A。

    是否需要断开负载?

    如果答案是肯定的、则建议使用 TPS61378和 TPS61376。

    TPS61376使用输入平均电流限制。

    如果答案为否、则建议使用 TLV61048。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    谢谢、但这些充电器 IC 不具有 LED 状态功能。

    有任何 建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!

    您能否说明 LED 状态的功能?

    此外、我对 NTC 输入不是很清楚。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    NTC:电池温度传感器 Inpit
    LED:充电状态、 温度故障指示灯
    示例:下图

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!  

    设计中是 TPS61381。

    请留下您的电子邮件地址、我会将一个页面发送给您。

    此致

    费格斯