迪亚尔斯、
客户使用 TPS54331、输入为24VDC、输出为5VDC。
1.现在他们发现 C180是8200pF 和 C178是68pF 和 C172是22pF 的时候,输出 波形显示为梯形, ps 查找波形#1的附件。
2、C180为104时、C178为102时、C172为10pF 时、梯形消失、但有纹波、请找到波形2的连接处。
BTW、原理图#1是波形#1、原理图#2是波形#2。
请帮助查阅示意图是否有任何问题?
谢谢 



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迪亚尔斯、
客户使用 TPS54331、输入为24VDC、输出为5VDC。
1.现在他们发现 C180是8200pF 和 C178是68pF 和 C172是22pF 的时候,输出 波形显示为梯形, ps 查找波形#1的附件。
2、C180为104时、C178为102时、C172为10pF 时、梯形消失、但有纹波、请找到波形2的连接处。
BTW、原理图#1是波形#1、原理图#2是波形#2。
请帮助查阅示意图是否有任何问题?
谢谢 



您好、Ning:
您能否还捕获 SW 和电感器电流(IL)波形?
我可以使用您的第一个原理图 Comp/L/CSS 值来重现 Vout 启动波形、如下所示。
TPS54331EVM-24Vin-5.33Vout-0A-power on:

有关您询问的电压梯、触发器件 OC 限制的位置以及 Vout 升压到相当高的值、 一 段时间内没有脉冲。 随着 Vout 逐渐降低、控制环路将感应到降低的电压并 重新启动开关。
放大:


我发现 您的第一个 BOM 软件 不稳定 采样保持电压、如下所示。 需要优化环路设计。
24Vin-5.33Vout-3A:

然后、我将 Ccomp (C178)从68pF 更改为 1nF ,软件 成为 稳定 进行采样、启动 Vout 波形 平稳 我没有看到您提到的振铃。 请检查您身边的 SW & IL 波形。
将 C178更改为1nF、24Vin-5.33Vout-0A 上电


将 C178更改为1nF、24Vin-5.33Vout-3A