This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:电路板不工作

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255676/tps61196-board-not-working

器件型号:TPS61196

尊敬的支持部门:  

我几乎将 TPS61196EVM 复制到新设计中。 设计目标是 以标称 Vf = 5V 的电压驱动一个总共14个 UV 的 LED 链。 约为70V。  因此、将随附原理图中的 R21设置为255K (74V)。

将 R43设置为19.6K、以预计最大电流= 250mA。  

我在施加24V 电压时检查了该电路板。  

EN 为3V。  

UVLO 为113V。  

我使用200欧姆的串行绿色 LED、预计当我将电流设置为200mA 时、我应该能够获得大约40V 的输出。 但输出始终是22V、我不认为开关电路是启动的。  

这是我第一次使用此芯片。 我希望收到一些建议/说明、告诉我如何开始诊断此设计。

谢谢!

大卫

 e2e.ti.com/.../page4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是200欧姆电阻器 与标准绿色 LED 串联以模拟负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否确认 UVLO 电压? 建议每个通道的电流不超过200mA。 如果您只有一个 LED 灯串、我认为您可以合并通道来驱动该灯串。

    给器件上电时、VDD 是否会测量任何电压? 您是否向 IC 提供了 PWM?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的提示回复、UVLO 引脚为3.09V。 Vdd 为0。 我想知道我们烧坏了驱动器。 在这种情况下、有什么方法可以确认芯片是否仍然正常?

    谢谢!

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    如果 EN 引脚为低电平、VDD 是输出6V 还是0V?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使能引脚变为高电平后、VDD 为6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在演示板上、当我对其进行测试时、 我仅在 LED1上链接了一个 LED 链。   JP1的 PIN1和 PIN2上的跳线以及 JP3至 JP7上的跳线。  这意味着即使是27K 电阻器也未连接。 控制器仍可以移除或禁用未连接的通道。  

    我假设这会在我的电路板上发生、因此我只在一个链中进行链接、而将其余部分悬空。 其中一些甚至是 PWM 都是悬空的(有芯片内下拉)。  

    如果这些27K 电阻器至关重要、我需要将其放置。  

    现在假设我们的 VDD、EN 和 PWM 正确无误。 但没有用于提升电压的开关信号。  从这里诊断的最佳策略是什么。  

    谢谢!

    大卫

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请参阅随附的波形、黄色为故障、粉色为连接了 LED 链的 IFB4。  

    根据数据表、在 ENABLE (故障信号的下降沿)之后。 IFBx 将启动一个检测链接的 LED 的过程。 似乎在我的案例中、它在此步骤中失败了。  

    我在尝试过的 LED 链  

    TPS61196演示板、工作正常。 顺便说一下、我已经使用电阻器更新了演示板、将其设置为250mA。 我需要一些帮助来弄清楚为什么 TPS61196认为没有使用通道(我连接了一个通道)。 顺便说一下、我如何知道故障是由哪个通道触发的。 假设故障是由通道3触发的。 我连接了通道4。 芯片是否仍会驱动开关来提升电压?

    我接下来应该怎么做?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、波形上有一处校正、我再次检查了探头、两个探头都是 X10、因此黄色波形为每级1V、粉色为每级500mV。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为确认 IC 是否损坏的一种方法是将其移到演示板上、如果它仍然可以工作、我认为 IC 是好的。

    您能否捕获未使用的 IFB 引脚的波形、以便在为器件上电时是否存在检测脉冲? 您上传的波形似乎显示了负 IFB 电压、这对我而言很奇怪、您能否还要检查是否也正确捕获了此波形? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我确实注意到 IFB 上的电压为负、未使用的 IFB 具有类似的波形。 我将捕获波形、并在明天将其发布到这里。 顺便说一下、我还将在演示板上捕获相同的波形、以便进行比较。  

    下面是我可能有点棘手的问题、  

    1.在演示板 C11上、BOM 为0.33uF、并具有注释(1)、表示使用1uF - 4.7uF。 我没有注意此注释、因此在电路板上使用了0.33uF 电容、这个错误的电容值是否可能会导致一些奇怪的行为。  

    2.在我的设计中,我在 IFB 外部放置一个0.75欧姆的外部电阻,并使用高共模电压的 OPAMP 来测量电流。 您可以问电路专家、该设计中的运算放大器不会引入任何奇怪的行为。  

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.您可以捕获 REF 的波形、看看这个电压是否受到影响而变得不稳定。

    2.这对我来说似乎是可以的,但我认为最好断开运算放大器,然后重新测试。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    请看一下这个主题、电流传感器芯片会为其灌入40uA 的电流。 这可能是产生负电压的原因。 请查看该主题。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256308/ina241a-common-mode-input-resistance/4755215#4755215

    我将移除传感器并再次进行测试。 希望这将使驱动器开始。  

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有任何更新时、请告知我。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦我拆下 INA241、LED 驱动器就可以正常工作。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    为了使设计工作、我对原始设计做了一些贴片、在61196开始时尝试移除40uA 的漏极。 您能否帮助查看该原理图以了解它是否起作用?

    谢谢!

    大卫

    e2e.ti.com/.../current_5F00_sensor_5F00_fix.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从我的角度来看、新的原理图似乎不错。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是否可以知道芯片内电流检测电阻的阻值?  

    是否有机会通过测量 IFBx 的电压来估算电流?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为 IFBx 电压不能准确反映电流、因为该 IC 正在应用自适应控制。

    Br

    帕特里克