This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:输出电压不符合预期

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259921/tps7a57-output-voltage-not-as-expected

器件型号:TPS7A57

您好!

我们按如下方式实现 TPS7A57: https://imgur.com/RVTk2RR

我测量输出电压为2.1V、而 DAC MCP4728的基准为0.93V。 我们已经将偏置和输入电压短接至3.3V、尽管内部 电路应该 使用3.3V 输入电压并不重要、因为无需偏置(我已经尝试使用 J105启用和禁用 CP)。 当我们期望基准定义的电压为0.93V 时、为什么输出电压为2.1V?  

感谢您的反馈。

谢谢!

阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几件事情、

    SNS 绑定到什么、是 VOUT 吗? 原理图显示 V1、但这不是原理图上的 VOUT。 如果 SNS 没有紧密连接到您希望查看的基准电压(0.93V)、这绝对会导致 VOUT 不在稳压范围内。

    Vref 引脚实际上连接到了电流源、该电流源应连接到 GND 的电阻器。  如果使用外部 DAC、请参阅第8.1.17节利用电压模式裕量。 在此运行期间、DAC 未直接连接到引脚、两个点之间存在电阻、此外还存在一个设定点电阻器以确定电压目标、然后 DAC 将其调整为精确电压。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    V1连接到距离大约1英寸的0.93V 平面。 它旨在用于遥感;您是否认为它必须靠近? 无论如何、如果距离很远、这不应影响调节、只有线路上的噪声?

    了解 VREF、那么这个实现就不好了。 需要 在 DAC 处于复位状态时增加一些电阻和默认电源电压。 不过、我已经使用万用表验证过基准电压是0.93V、这应该也不会影响运行。  

    谢谢。

    阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿纳夫、  

    流入 REF 引脚的电流是多少?

    这部分很特殊、因为输出由 REF 引脚上生成电压的电流设置。 如果在 REF 引脚上将电阻接地、该问题是否仍然存在?

    此外、SNS 引脚必须连接到输出;根据数据表:  

    单位增益配置通过将 SNS 连接到 OUT 来实现。 最大限度地减小输出端的引线电感、并将 COUT 尽可能靠近输出端连接。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    REF 中没有电流灌入。 我使用的是电压源 DAC、而不是电流源。 REF 上的50uA 电流源无关紧要、因为我从外部生成基准。 我想当 DAC 处于复位状态时、我仍将添加 Rref 电阻器。

    100k Ω 电阻器的用途是什么?  

    SNS 引脚连接到输出端、相距很远、以远程检测 IR 的压降。 我认为这应该是好的。

    谢谢。

    阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、100k Ω 电阻器可以让电流从0-50uA 调节到 Rref、以调节电压裕量。 有道理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿纳夫、  

    这是否能够解决您的问题、或者您是否仍有相同的问题?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有引用总是正确的,但我发现了问题。 SNS 中存在开路连接。 短接后、我能够调节输出电压。 感谢您的输入、我认为我会继续使用直接连接到基准的 DAC、这样更容易实现、更灵活。