This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:CV 充电时充电电流略有增加

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257784/bq40z50-r2-charging-current-is-slightly-increasing-while-cv-charging

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ25710

我们正在使用 BQ25710充电 IC 和 BQ40Z50-R2电池控制 IC。
观察到一种充电电流略微增大的现象、
而在 CV 充电期间、电池的充电电流逐渐下降。

充电电流增加是否有任何可能的原因?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电量监测计所做的只是读取电流、电压和温度(IVT)。 监测计不控制充电阶段。  

    我将这一主题分配给充电器专家。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我提供以下信息:

    • 您使用什么来为 VBUS 供电、设置的电压是多少?
    • 您是否有任何设备连接到要加载它的 VSYS?

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的答复。

    我们使用开关电源为 VBUS 供电。
    电压设置值为5V。

    通过连接到 VSYS、我们没有要加载的任何内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定原因可能是什么、可能存在各种可能的原因。 但是,我不认为这种现象应该是值得关注的。 电流的轻微增加不应损坏任何东西或导致任何东西出错。  

    希望这对您有所帮助、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这种现象不会造成任何损坏或问题。
    你说有各种可能性导致这种情况,但你能想到什么可能性,例如?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此现象可能由适配器、测量设备、连接到适配器或电池的任何外围设备引起。 我怀疑可能是负载瞬变导致了这种情况。 但是、它可能是别的东西。 需要进行更多调查以确定导致此问题的原因。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的答复。

    您怀疑可能是负载瞬态导致的、因此我们将检查连接到适配器或电池的外围设备。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,这是我的怀疑,但它可能是其他东西。 我将继续、关闭该主题。 如果您确定导致此现象的原因并有其他问题、请随意回答此主题或创建新主题。

    此致、

    雅各布