This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:需要技术帮助--- Mouser SO: 980335 --- P/N:UCC28070APWR

Guru**** 2510885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257457/ucc28070a-tech-assistance-required------mouser-so-980335-------p-n-ucc28070apwr

器件型号:UCC28070A

大家好、我希望你们做得好。 一位客户向我们购买了330件、想要抱怨焊性质量差。 它们引用了以下内容:

----------------

我们请求您将此文件转发给制造商 TI、以引起他们的注意:到目前为止使用的所有组件都显示较差的可焊性。example.our 技术将缺陷描述如下:我们假设引脚一侧的哑光层(要检测的两层中较低的一层) 会导致引脚侧的润湿情况更差 IC。 此处的错误模式始终是一个外观不良的侧面微细管(引脚到 PCB 的横向连接)。 层是由氧化还是其他残留物不能是残留物,不能判断。 根据经验、我们可以说这些组件一直看起来不是最佳的、并且所提到的层可能是原因层、也可能是附图。 由于必要、焊点仅符合 IPC 标准、因此我们这边通常不必进行返工。 对于制造商来说、了解一些信息会很有意思、因为可以通过 checked.can 来检查可能的过程步骤。 到目前为止,该组件的质量保持不变,但是,如果交付的产品质量较差,在生产过程中可能会出现真正的焊接缺陷(不是焊针,而是替换的组件)。 非常感谢您注意并转发给制造商 TI。

焊接曲线: 我们使用蒸汽相焊接系统作为焊接系统。 我们的回流焊曲线符合 J-STD-020E 中表5-2无铅组件介绍的参数和分类。  通过气相焊接(物理封装)、我们的型材不能达到超过240C 的温度。"

----------------

生产日期:2314

批次代码: 3395797ML3  

Mouser PO :  029-1K372

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我正跟进此事,请提出建议。  

    此致、

    乌斯曼·尼亚齐