This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:闩锁保护

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261092/ucc27322-latch--up-protection

器件型号:UCC27322

"闩锁保护"的功能是什么?
 栅极驱动电流的有效值(或平均值)超过500mA 时是否停止输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wada-San:

    闩锁 是硅片中的寄生晶闸管发生激活的条件。 它们可以通过开启来"锁存"、并且通常直到电流返回到接近0时才会关闭。 因此、在许多情况下、这可能会导致器件损坏。  

    我认为该500mA 是指输出引脚上的反向电流。 该规范规定 OUT 上大于500mA 的反向电流会导致闩锁发生、并且器件只能保护500mA。

    谢谢。

    A·M·