This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:关于电容器推荐值

Guru**** 2503145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260596/tps629203-about-recommended-value-of-the-capacitor

器件型号:TPS629203

大家好、

我的客户注意到、在9.2.2.3.1中选择的输出电容器和电容器的建议范围不匹配。

4.7uF 为"推荐"。

这 是对的? 这是一个拼写错误吗?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    实际上、LC 表的选择取决于应用参数和客户要求、例如输入电压、输出电压、频率、输出纹波、 瞬态响应等。

    这不是一个拼写错误。 如您所见、4.7uF 电容器仅与大电感器对。 在此条件下、环路是稳定的、但与此同时、输出纹波和瞬态响应不会受到影响。

    通常、对于大多数应用、我们建议使用2.2uH 电感器和22uF 电容器。