Other Parts Discussed in Thread: TPS2482
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2482 您好!
我有一个关于 TPS2482使用的问题。 我们使用 TPS2482作为浪涌控制器、并通过在输入 MOSFET 的栅极上放置一个电阻器和电容器来利用输出电压压摆率控制。 在原型设计期间、我们在尝试不同电流限制时电路板上的输入 MOSFET 出现故障。 设计计算器工作表参数表明我们的设计不错、但随着电流限制的降低、最大压摆率的降低引起了我的注意。 根据工作表、最高压摆率与器件的电流限制相关。 我无法理解这种关系、即较低的电流限值需要较低的压摆率。 我希望您能更好地帮助我理解这种关系。
谢谢。
亚当