This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:对0.51k 欧姆 Rset 设计的任何影响

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260464/tps2412-any-impact-on-the-rset-design-in-0-51k-ohm

器件型号:TPS2412

数据表建议最小 Rset 为1.5k Ω。 由于我们的设计需要巨大的阈值、因此我们将 Rset 更改为0.51k 欧姆。 我可以知道这会产生任何影响吗?  

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如前所述、Rset = 0.51千欧电阻器超出了建议范围(建议打开1.5千欧)、因此该电阻器的 TPS2412行为没有特性。 这意味着  由于使用了低阻值 Rset 电阻器、反向电流阈值精度可能非常差。   

    还有、  Rset = 0.51k Ω 电阻器时的反 向阈值设置将使反向截止阈值接近~-921mV、这意味着在反向电流期间需要巨大的反向电流才能关闭。  这不会损坏 TPS2142器件、因为工作电压仍将在绝对最大范围内。