This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:Efuse 开关 ILIM 电阻器压降计算

Guru**** 2512345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259652/tps25982-efuse-switch-ilim-resistor-voltage-drop-calculation

器件型号:TPS25982

您好!

我在设计中使用了电子保险丝开关。 我已使用178Ohm 电阻器将电流限制值设置为8.3A。 我想知道如何计算 ILIM 电阻器上的压降。 是否有任何公式可用于计算电阻器上的压降或流经 ILIM 电阻器的最大电流值。  

谢谢!  

此致、

Bhargav Phalthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    ILIM 引脚处的电流为 GIMON*ILOAD。 因此,VILIM=GIMON*ILOAD*RILIM。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、  

    感谢您的答复和支持。 也就是说、 IMON 公式也适用于 ILIM?  

    此致、

    Bhargav Phalthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Bhargav.