Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQ34Z100-R2
我正在使用 bq25792作为 BMS、我们是否可以将 bq25792与 BMS 一起用作电量监测计。
如果是、如何在充电和放电时测量电池百分比。
如果不能、您可以推荐任何与 bq25792连接的小型电量监测计(电池容量为12000mA)。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100-R2
我正在使用 bq25792作为 BMS、我们是否可以将 bq25792与 BMS 一起用作电量监测计。
如果是、如何在充电和放电时测量电池百分比。
如果不能、您可以推荐任何与 bq25792连接的小型电量监测计(电池容量为12000mA)。
提前感谢
尊敬的 Abhineet:
VINDPM 反馈环路的最小输入电压在加电时自动设定、所以除非输入电压从高电平开始然后下降至低电平、但不低于芯片 UVLO (3.6V)、否则无需改变。 PROG 引脚设置电池稳压电压(REG0x01-02)、电芯设置(REG0x0A[7:6])、最小系统电压(REG0x00[5:0])和默认充电电流(REG0x03-04)。 施加输入电源时、V (SYS)=最小系统电压或电池电压的较高者。 虽然您可以在上电后更改任何寄存器、但您可能只需要使用驱动器更改充电电流寄存器。
请记住、如果 EN_LIM 位= 1 (默认值)、则输入电流限制设置为 ILIM_HIZ 电阻器设置的值中的较低者、或者由 D+/D-检测确定的值。 如果 D+/D-引脚悬空或短接在一起、则 D+/D-检测会产生最高设置3A。 您可能需要通过驱动器更改输入电流限制。
此致、
杰夫