This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:设置两个 Vout 寄存器的目的是什么?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260309/tps62866-what-is-the-purpose-of-setting-two-vout-registers

器件型号:TPS62866

您好!

我发现 TPS62866具有两个配置相同的 Vout 寄存器。 所以、我想知道为什么 TPS62866需要两个 Vout 寄存器。 请分享您的信息。谢谢!

此致、

赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    第一个寄存器中的默认值由 VSET 电阻设置、而第二个寄存器将始终为0.9V。  启动后、您可以通过 I2C 连接两个电压。

    在某些系统中、有一个额外的数字信号、该信号应会使输出电压在2个值之间变化(例如、对于快速和慢速处理器速度)。  VSEL 函数可用于此目的。  您还可以留在相同的 Vout 寄存器组中、只需使用 I2C 重新写入相同的 Vout 寄存器电压。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    那么、通过切换寄存器改变电压的速度是否快于重写同一寄存器? 谢谢。

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于您无需等待额外的 I2C 通信时间、因此使用 VID 引脚的速度要快一点。  两者都通过电压斜坡速度位控制压摆率。

    克里斯