我正在使用 LM61480、从12V 4A 负载电流中生成-3.3V。 电感器器件型号- IHLP2525CZER2R2MA1。 请找到随附的原理图以供回顾

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此致、
吉米
您好!
请使用 WEBENCH 设计器工具为您的目标应用选择器件并进行效率仿真。
您还可以将原理图中的任何组件修改为自定义零件并调整效率大小。
要了解有关如何使用 WEBENCH 设计器工具的更多信息,请参阅此视频: https://www.ti.com/video/5859518204001
此致、
吉米
遗憾的是、LM61480 WEBENCH 设计工具没有 IBB 仿真功能。
请遵循 IBB 转换设计应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf)。
尊敬的 Sai:
我想知道您能否告诉我 LM61480是否在 IBB 模式下工作? 我刚收到一个使用 LM61480 (20V 至-4.7V)的电路板、它不能正常工作。 想知道您的是否愿意。 器件上的输出为-19V
我看到在 Rboot/Cboot 上 没有连接到 SW 的电容器、 这是否有意为之? 如果是、您能告诉我所显示的删除此电容器的文档是什么吗? 除此之外、我的原理图看起来与您的类似。
谢谢!
罗伊