This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:输出问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258485/tps54331-output-issue

器件型号:TPS54331

迪亚尔斯、

客户使用 TPS54331、输入为24VDC、输出为5VDC。

1.现在他们发现 C180是8200pF 和 C178是68pF 和 C172是22pF 的时候,输出 波形显示为梯形, ps 查找波形#1的附件。

2、C180为104时、C178为102时、C172为10pF 时、梯形消失、但有纹波、请找到波形2的连接处。

BTW、原理图#1是波形#1、原理图#2是波形#2。

请帮助查阅示意图是否有任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的联系。

    我将在实验室进行一些测试、以验证您的问题。 我们会在下周早些时候给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您能否还捕获 SW 和电感器电流(IL)波形?

    我可以使用您的第一个原理图 Comp/L/CSS 值来重现 Vout 启动波形、如下所示。

    TPS54331EVM-24Vin-5.33Vout-0A-power on:

    有关您询问的电压梯、触发器件 OC 限制的位置以及 Vout 升压到相当高的值、 一 段时间内没有脉冲。  随着 Vout 逐渐降低、控制环路将感应到降低的电压并 重新启动开关。

    放大:

    我发现 您的第一个 BOM 软件 不稳定 采样保持电压、如下所示。 需要优化环路设计。

    24Vin-5.33Vout-3A:

    然后、我将 Ccomp (C178)从68pF 更改为 1nF ,软件 成为 稳定 进行采样、启动 Vout 波形 平稳 我没有看到您提到的振铃。 请检查您身边的 SW & IL 波形。

    将 C178更改为1nF、24Vin-5.33Vout-0A 上电

    将 C178更改为1nF、24Vin-5.33Vout-3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    我反馈您的建议给客户、他们想知道您是否有负载、就像没有负载一样、他们发现输出波形是正常的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    请仔细阅读 Miranda 的答复。 回复中的加载情况非常清楚。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu&Miranda:

    注意,感谢您的支持,我会让客户提供#1 #2示意图的 IL 波形,一旦我得到了,将会回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    我想知道您只更改 C178吗? C180&C172与1号原理图相同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    是的、对于第二次测试、仅更改 C178。 我在第一次回复中提供了我的所有测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    测试时、负载为450mA。

    下面的显示了没有变化的原理图波形。

    将 C178的波形更改为仅1nF、然后发现输出存在纹波、因此请帮助建议如何 进行优化?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

     您是否 IL 在稳定状态期间检查 SW/SteadyState 波形? 您不仅要关注启动波形、还要关注稳定状态波形。 我在 SteadyState 中看到了您的第一个设计明显不稳定的 SW 波形。

    似乎需要重新考虑您的环路设计。 是否可以  完全更改为 webench 推荐电路?

    24Vin-5Vout-Webench 推荐电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    注意,我会和我的客户交谈。 BTW,你建议的原理图我会发送给客户,一旦得到的反馈会让你知道.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。 我听说 e2e 将在晚些时候锁定。 您可以通过内部电子邮件与我联系。 (miranda-gu@ti.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的大力支持。 我的电子邮件是 ning.li@arrow.com、请 帮助提供您的内部电子邮件给我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在我之前的回复中添加的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、作为网络问题、我没收到您的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    您意味着 SW 波形不是  稳定状态?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    请阅读我的第一个回复,我已经张贴了我的 SteadyState 波形。