This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B87-Q1:如何处理 KVU 封装的引脚3 (GND)?

Guru**** 2693585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260301/tps7b87-q1-what-do-i-do-with-the-pin3-gnd-of-the-kvu-package

器件型号:TPS7B87-Q1

数据表清楚地表明 引脚3是接地、但看一下本产品(TPS7B8750QKVURQ1R2)的图像、该引脚完全过短、无法在 PCB 上进行连接。 那么、如何连接到引脚3上的 GND、或者引脚3是否从内部连接到散热焊盘 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您指出不充分的描述。 引脚3和散热焊盘均连接到引线框并连接到 IC 接地。 我将做一个注释、以便在下一个数据表修订版本中添加更具描述性的语言。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清楚起见、我应该悬空引脚3并从散热焊盘到 GND 有一条布线、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    正确。 您可以在文档末尾的布局示例中看到这一点:

    不过、您可能不需要实际从散热焊盘走线接地、因为您应该使用连接到散热焊盘 GND 层的散热过孔。  

    此致、

    尼克