Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
主题中讨论的其他器件:TPS25221
团队成员
客户使用稳定的输入电压来保持负载稳定、降压在 CCM 下工作。 他们可以测试 PWM 下降时序有抖动、如图所示:

我在数据表中查看了 TPS25221没有展频功能。
数据表的哪个部分提供了该限制数据? 下降计时抖动的正常范围是多少?
谢谢!
此致
乔
8月11日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Joe
EVM 波形下方显示 在相同设置下抖动较小。
SW 抖动没有限制或范围、SW 抖动较大表示对 VFB 噪声信号的响应更敏感、1. VFB 具有一定的噪声耦合、这与布局有关、2. 带宽较大、但这并不意味着 IC 不稳定。 这一切将让我们看到 SW 抖动很大、 但 SW 抖动本身不是问题、关键是它可能会增加输出纹波和瞬态、如果纹波和瞬态结果能够满足客户电路板测试的要求、我认为 SW 抖动不是问题。