This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:TPS62903RPJR 输出1.2V、输入为12V、MODE = FPWM

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259608/tps62903-tps62903rpjr-output-1-2v-with-input-12v-mode-fpwm

器件型号:TPS62903

您好、TI 支持团队、

我有一个有关  TPS62903RPJR 的问题。

 数据表中的应用场景输入12V (即使是15V)、输出1.2V、FSW=FPWM 模式下的2.5MHz 图8-79

我注意到在数据表中、对于这个应用、Ton 最小值为50ns。 TON=Vin/Vout*1/FSW=400ns*0.1=40ns,这意味着不符合该规范。

您能帮助检查50ns 是否是最低要求吗、因为我们的设计是以1MHz、12V/0.6V 实现的、这与 Ton 最小50ns 的合规性很差。

非常感谢。

扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack!

    这就像 COT 控制。 在触发最短导通时间后、它将自动减小频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    还有几个问题:

    1. 2.5MHz 和1MHz 的最小频率调整是多少?

    2.减少的频率是否会影响最大输出?

    3.对于输入12V、采用 Fsw 2.5MHz 的输出0.6V、FPWM 模式仍然有效?

    谢谢。

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.应通过条件指定。 对于您的应用、您可以使用最短导通时间和 VIN/ VOUT 返回计算 Fsw。

    2.不会影响输出。

    3.是的。 尽管 Fsw 减小了、但由于没有检测到 ZC、它仍然是 FCCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shuai。

    需要对问题3重复确认:基于 TONmin=50ns、Fsw 应该~1MHz、我们应该通过让控制器频率下降来设置 Fsw 1MHz 还是2.5MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议您使用1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、请关闭此机票!