This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:使用预供电上拉电阻时启动失败

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258183/tps53015-start-up-failure-with-pre-powered-pull-up

器件型号:TPS53015

您好、TI 团队:

3.3V 直流/直流电源无法正常启动 、如捕获中所示、它保持在1.2V 左右。

您能否确认这是预期结果?

 只要插入 DC_12V、3.3V_B 就一直打开、而当按下电源按钮时、3.3V_A 就会打开。

谢谢!

春云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Choon、

    是否在 TPS53015 (3.3V_A 节点)的输出端测得的3.3V 波形? 我们需要查看您的原理图以确定器件是否配置正确。 请附上以供进一步审查。 谢谢

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    是的、在3.3V_A、TPS53015输出下测量了3.3V。

    请查看随附的原理图。

    谢谢。

    春云

    e2e.ti.com/.../DC_5F00_3P3V_5F00_TPS53015.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Choon、  

    我们将在 明天审核后与您联系。  

    谢谢。

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Choon:  

    我们查看了原理图、认为没有预期的行为。 我有几个问题:

    如何将1.2V 施加到输出轨上?  

    2.未预加载输出时的行为是否不同?

    3.在软启动之前和之后可以捕获 SW 信号、PG 信号和 VFB 信号的波形吗?

    这些将帮助我们排除调试问题。

    此致、
    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    如何将1.2V 施加到输出轨上?  

    >自板 A 电源开启以来,它一直保持在1.2V 水平。

    >仅供参考、它通过电缆上拉3.3V_B 进行反向供电。 如果电缆断开连接、则不应用1.2V、正常启动、没有任何错误。  ***当电路板 B 处的上拉电阻值为2kΩ 而不是1kΩ 时,它也会正常启动。

    2.未预加载输出时的行为是否不同?

    >启动完全正常、如下面的波形所示。

    3.在软启动之前和之后可以捕获 SW 信号、PG 信号和 VFB 信号的波形吗?

    >我很快就会采集并上传。

    谢谢。

    春云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    这是使用 EN 和3.3V_OUTPUT 的 SW、PG 和 VFB 的捕获。

    谢谢。

    春云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Choon:

    我看了看一下这个星期一,回到你,而布列顿不在办公室。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    布莱顿离开办公室几天,请我协助您:

    我无法读取 FB 引脚的电压值、但它看起来像是在 EN 出现时出现的、然后在 EN 出现大约2.5ms 后有一些开关活动、然后它突然停止。  该时间似乎非常接近软启动结束时的 UVP 启用延迟。

    是否可以使用"正常"触发设置而不是"自动"在开关节点上触发并在6V 时触发、并放大波形以便可以更清楚地看到开关?

    另外、我们能否在这些波形中检查 FB 电压是多少?  在输出为1.2V 时、FB 应为0.25V、但我无法判断这是否是 FB 上的读数。

    此外、您可以尝试去除 C12前馈电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该设计中的陶瓷输入电容-使用22μF 电解电容器时、2倍1.0μF 似乎很小。  您是否测量了 Q1A (引脚7和8)上的漏极电压、以确保在开关启动时转换器的输入电压不会过度下降?  一项快速计算表明、我们应该在12V 到1.2V 的初始导通时间脉冲期间看到 VIN 下降约200mV、如果这些电容器的直流偏置降额、我们可能会看到更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SW 节点上使用6V 触发器再次捕获 SW 和 VFB、并且也进行了放大。

    如捕获图所示、FB 电压 约为0.291V@3.3v = 1.25V。

    我曾尝试移除 C12前馈电容器、但启动波形没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在启动期间捕获了12V 输入、它非常嘈杂、从旁边的5V DC/DC 达到640mV 电平峰峰值。 但我无法看到12V 的电压深、我认为原因是其他电路的附加63uF 陶瓷电容器和33个钽电容器的电压为2V。

    您认为我们应该清除12v 噪声以获得合适的3.3V 启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    开关节点波形看起来不正确、例如高侧 FET 未开启。  当电压达到12V 时、电压似乎只达到大约6V。

    检查 R1和 C4的值、并检查 TPS53015的引脚10上的 VBST 电压波形。  此外、检查 DRVH (引脚9)电压。  应在高侧导通时间将其上拉至大约17V、在低侧 MOSFET 导通时间将其下拉至5V。  如果 R1、也就是假定1Ω 过大或 C4过小、高侧驱动器将没有足够的电荷在导通期间使高侧 FET 导通。

    由于开关节点在低侧 FET 关断时处于1.2V、因此如果 R1不允许 C4在关断期间充电、则 C4的电量可能不足。

    如果 R1和 C4都检查、但 DRVH 仍然没有上拉至17V、我们可以尝试在 Vreg (引脚3)到 R1和 C4之间的连接点添加一个二极管、以便更快地为 C4充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了 R1和 C4的值、它们在原理图中是正确的、1Ω、C4=0.1uF。

    我在 R1上更改为0Ω、但它不影响波形。 我也在 C4上尝试了0.47uF、但直流/直流转换器仍然出现故障。

    在 VREG5和 R1/C1节点之间添加一个二极管后、我最终捕获了一个不错的起始波形、如下所示。

    我认为预加电上拉电阻器阻止了自举电容器进行充电。

    总之,我真的很感谢您的详细帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的波形为 SW、DRVH、DRVL、VBST 无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴我们能够为您提供帮助并解决此问题。  如果您有任何其他问题、请创建新主题帖、以便我们将其分配给正确的人员以获取支持。