This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:热阻

Guru**** 2631115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22995

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258536/tps22810-thermal-resistance

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22995

专家、您好!

我们现在使用的是 TPS27082LDDCR。

但当处理室温度时、禁用功能失败。 为60℃。

在室温下、没有问题。

当我们检查器件时、输入和输出都短路。

因此、我们正在寻找热阻优于 TPS27082LDDCR 的其他器件。

这些器件之一是 TPS22810DRV (WSON-6)。

在相同条件下、如果我们选择  TPS22810DRV (WSON-6)、是否没有问题?

您能向我提供您的意见或建议吗?

*测试条件

输入电压:~ 6V 或更高(使用的电压约为5.0~5.4V)

VOUT:实际使用的电流约为1A,需要的最大电流约为2A。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    TPS22810可以正常工作、但我强烈推荐 TPS22995 。 TPS22995是否适合您?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    TPS22995不足以满足最大 输入电压。 因此我们无法使用它。

    我有疑问。

    建议的最大值是多少。 TJ 温度 功能是什么?

    数据表中没有注释它。

    这是热关断规格。

    我们需要尽快获取信息。 请帮助我们。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请参阅第7.1节"绝对最大额定值"。

    这就是我们给出的所有关于 Tj 温度的信息。

    谢谢。

    帕特里克