This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:LM5066

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258149/lm5066-lm5066

器件型号:LM5066

您好!

在我的项目中、我使用的是 LM5066、其最大电流消耗为6A。

LM5066可以检测到的最小电流是多少?

我想以线性方式向遥测系统报告电流电平、范围从20mA 到6A。

是否可以通过 LM5066的寄存器获得上述电流电平?

请给出您的评论。

谢谢。

巴拉吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    似乎我们在上星期二就这一问题举行了一次会议。 请分享您的电子邮件地址。 我将为您环回。 否则、请与您的同事讨论。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    请将我添加到该环路链中。

    balajir@tejasnetworks.com

    谢谢。

    巴拉吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已添加

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。 维护矩阵很重要。 请合作。