This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:反激式应用中的占空比不稳定情况、变压器电压过早崩溃

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258816/lm5156h-duty-cycle-instability-in-flyback-application-cases-transformer-voltage-to-collapse-prematurely

器件型号:LM5156H

我设计了一个基于 LM5156H 控制器的反激式电路。 固定输入电压为48V、输出电压为5V/1A。

观察变压器的开关波形、我注意到、尽管输出负载稳定在大约1A、但主 FET 的脉冲宽度在每个周期之间变化非常快。 当脉冲(占空比)变得过低时、变压器充电不足、电压在下一个周期开始前崩溃。

我测量了开关的反激式节点、电流检测稳压器和主 FET 的栅极信号。 外观如下:

以下是特定部分的放大图:

我已经尝试将感应电阻器更改为0.1 Ω、将感应电阻滤波器从332Ohm+330pF 更改为其他值、例如100Ohm 和电容器高达1nF、没有任何帮助。

我还尝试了更改补偿电阻器并禁用展频功能、但这些更改都没有帮助。

您能否建议什么可能导致占空比在每个周期之间变化这么大?  我需要进行哪些必要的更改来确保占空比稳定以及变压器获得足够的电流、从而确保电压不会崩溃?  

谢谢!

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴拉克,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请尝试使用快速启动计算器检查您的设计。

    这通常是斜坡补偿或环路补偿的问题。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴拉克,

    由于网页上的一些维护,一些链接被破坏。

    所以、您实际上不能从我们的网页获得计算器。

    我们正在尝试修复这些错误-请在1或2天后重试、以便从产品页面获取快速入门计算器。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴拉克,

    可再次从网页下载快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您分享快速入门计算器。 我已经检查了它并填充了所有参数。 尽管我获得了其他补偿值并相应地调整了电路、但似乎没有什么帮助。

    现在、我看到了周期性启动和停止周期、并且变压器正在汉明。

    请查看随附的环路补偿计算值和最新波形:

    缩放:

    (反激主开关节点+电流检测电阻两端的电压)

    您能否查看这些内容、并告诉我您是否对导致开关周期性关断的原因有任何建议?

    感谢您的帮助。

    此致、

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 巴拉克,

    感谢您通过 e2e 联系我们。

      今天是银行假日。  请预计在星期三之前回复。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴拉克,

    很抱歉耽误你的时间。
    您可以通过填好的快速入门计算器发送吗?
    我无法从原理图中获取任何电感或绕组比值、这将有助于我审查设计。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯