This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260123/lm5030-lm5030

器件型号:LM5030

尊敬的  

设计为 Vin=17-28V、Vout=250V、Iout=1A、Fsw=250kHz、LM5030

我的 推挽式变压器没有足够的输出电压、我将使用倍压整流器  

它可以很好地处理正弦信号、但这里是方波信号、我想我必须添加 L1和 L2。

原理图正确吗? 如果是...选择电感的标准是什么? (440uH 我不高兴)

此致

米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    倍频器电路看起来不错。 我认为电感值应由传输到负载的能量决定。 DCM 或 CCM 中的电路。 如果处于 CCM 中、则传输的能量将是峰值电流时的能量减去周期结束时的能量。 该能量必须足以平衡负载能量需求。 由于每个电感器只在一半的时间内传送能量、但是您需要电压加倍、那么每个电感器将需要2倍的负载能量。

    通过 LC 测得的方波将变为非方波、因此您不会获得 C175平坦电压的倍频器-这与正弦波形不同。 变压器输出方波会使 C175更像峰值更高的正弦波。 因此、您的电路不会制作平坦的倍频器-看起来您需要一些附加电路来帮助。

    一种可能的方法是使电感器值较小、那么您可以在 C175处获得平坦电压、然后 C175值必须较大。

    或者、您不使用倍压器、而是在次级侧使用升压转换器来将变压器直流电压提升到您需要的水平。