This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-FLY:LM5157的断续模式

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259731/lm5157evm-fly-the-hiccup-mode-of-lm5157

器件型号:LM5157EVM-FLY

您好!

指导手册中显示了断续模式的波形。 在断续模式下、可检测到64个周期的电流限制、开关在32768个周期后停止并重新开始。 由于频率为250kHz、此检测时间应为0.265ms。 但在指导手册中,I(o1)处于高水平的时间似乎太长了。

我还要测试 EVM。 波形如下所示。  打嗝的时间比指导手册中的结果要长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    感谢您通过 e2e 联系我们。

      今天是银行假日。  请预计在星期三之前回复。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    很抱歉耽误你的时间。
    根据数据表、只有实际达到电流限制的周期才会计数到64个周期、直到进入断续模式。
    能否检查在运行期间每个周期是否达到电流限制?

    您发送的第一个波形相当小、因此我无法详细查看感测到的电流信号值。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯