This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:配置板载

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251554/tps6594-q1-configuring-onboard

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS6594EVM

我在设计中使用的是 TPS6594-Q1。 我想更改输出电压、上电序列和电流限制(我想能够尽可能更改每个参数、但我肯定需要这些参数)。 问题是、我想在安装 TPS6594-Q1后执行此操作、并且 我不希望 TPS6594-Q1在配置之前启用输出、因为这会损坏负载。 我想象这个过程就是接收到 PCB、连接到某种类型的 JTAG 连接器以配置所有参数(例如通过 I2C)、然后可以将 PCB 连接到我的系统。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    器件专家目前正在研究这一方案、但其带宽目前有限。 请预计他们的答复会有延误。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denis:

    您所描述的内容是可能的。 使用 Scalable PMIC GUI 创建配置文件或修改一个可用模板。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvubt8

    进行所需配置后、您可以生成包含所有寄存器设置的二进制文件。 然后、按照此应用手册中有关如何对 PMIC 进行编程的说明进行操作:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93

    我建议订购 TPS6594EVM、以便事先测试您的 PMIC 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    生成

    谢谢你的答复。 我不知道是否有 USB Blaster 可以连接到设备与计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6594EVM 有一个板载微控制器、您可以连接到计算机并对 PMIC 进行编程。 或者、您也可以将 EVM 中的 I2C 线路连接到您自己的电路板、从而对器件进行重新编程。