This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:和 BQ25790;CAN'无法从 TPS 读取电池电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259532/tps25750-and-bq25790-can-t-read-battery-voltage-from-tps

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25790

大家好、我们 在2S1P 集成电池组器件中有一个 TPS25750/BQ25790芯片组、目前尚在开发中。 到目前为止、我们还无法通过 TPS/I2C 使用我们的微控制器读取电池电压和其他 BQ 寄存器。 我们遵循了 TPS25750 BQ25790评估板设计。

 我们正在尝试使用 TPS 作为 I2C 直通:"I2Cr"和"I2Cw" 4CC 命令。

TPS 似乎与 BQ25790 I2Cm 时钟延展无关。  
如果有任何定制 TI 固件作为权变措施、请告诉我。  

在另一个仅使用 BQ 器件的完全不同的设计中、我们可以通过 I2Cs 总线将 BQ 提供的任何寄存器读取到同一个 RP2040 micro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 I2Cs 和 I2Cm 的项目文件(.json)和 Saleae 日志捕获(在同一捕获中、我可以看到时序)?

    此致